TI E2E™ 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5176-Q1设计为24V转12V/6A,无负载上电后,有50ma的静态电流,正常吗?功耗算下来都1.2W了

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176

LM5176-Q1按手册设计的输入电压24V,输出电压12V/6A,无负载上电后,稳压源上显示有50ma的电流,算下来功耗都1.2W了,这样正常吗?

  • HI
    通过驱动信号看芯片是否工作在正常模式下(是否存在驱动干扰导致异常)?
    如果正常,就再确认MOS,选择Qg尽量小的MOS。
    另外工作频率不建议太高。
  • 多谢查看并回复。
    用万用表测量的EN脚电压5.35V(大于1.2V即可开启);
    用万用表测量QH1的G极15.25V,S极12V,D极24V;QH2的G极19.5V,S极12V,D极12V;QL1的G极3.5V,S极0V,D极12V;QL2的G极0V,S极0V,D极12V;
    用万用表测量的VCC7.35V;
    MOS管型号为BUK7Y4R8-60EX ,Qg 73.1nC;
    RT电阻23.7K,频率350K左右;

    之前问过技术支持,静态电流也就是4ma左右,不知道为什么只焊接了LM5176电源芯片的电路,无负载的情况下稳压源上显示50ma,哪个地方还会消耗电流?
    手册里Rsns用的是0欧,但是我看demo板用的是8m欧,我这里用的7m欧应该没问题啊
    电路参照手册上绘制的,应该也没问题,还请帮忙看一下是怎么回事,万分感谢
  • 单纯焊接5176芯片,稳压源就现实50mA,可以计算损耗1W以上,这是你工作一会看看芯片热不热,如果发热严重,说明损耗确实这么大,如果没有发热,有可能是你的稳压源电流现实不准确。
  • 你好,谢谢你的回复。
    焊接了4pcs单板,稳压源显示电流都是50ma。工作一会后,芯片摸着有温度,但不发烫。
    稳压源已经换过,显示的电流一样,都是50ma,应能排除稳压源不准问题。

    我还是怀疑某个地方消耗了电流,芯片内部的器件功耗应该不会这么大。
    有用过LM5176芯片的同伴们可以看看,如果找不到原因,我只能认为是正常的了
  • 你不是只焊上了芯片吗?那不应该有别地方耗电吧,还有就是测量输入电流很简单,你串联一个10欧姆电阻,测量电阻上压降即可。
  • 按手册上焊接上了LM51761及电容电阻、MOS管等,要不然芯片都启动不了,你可能是理解错了。。


    电路和LM5176电源芯片手册上基本类似,把这一部分的器件都焊接上了,输出12V正常。


    现在就是无负载时功耗有点大,想问问TI的技术支持,是否是正常现象。。
  • 没外围参数、没波形如何判断?

    赶紧整理下原理和用示波器测下波形并上传吧。

  • 如果都正常工作,空载的话,这个值也许正常,毕竟管子开通关断是需要驱动电流的。

  • 你好,我也这样子,是应为MOS管的原因吗