我用的是一块非晶硅的太阳能电板SC2510,
1:在室内光照条件下工作电压在1.5V左右,工作电流 参数为uA级别(目前没有合适的测电流方法,只能按产品参数考虑)。
连接25504之后,冷启动阶段 Vin 为360mV左右,Vbat接的是30mF 3.3V的超级电容,Vstor悬空,为何一直没有办法充电?
2:放到室外太阳直射情况下时,Vin依然是360mV左右,Vstor悬空,但是能够观察到Vbat在给电容进行充电,电压会上升。
这两种状态下输入电压相同,但芯片工作不一样,请问这是由于在室内输入电流小的原因吗?能够支持BQ25504工作的最小电流是多大?