This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25504 对输入电流有无要求

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

我用的是一块非晶硅的太阳能电板SC2510,
1:在室内光照条件下工作电压在1.5V左右,工作电流 参数为uA级别(目前没有合适的测电流方法,只能按产品参数考虑)。
连接25504之后,冷启动阶段 Vin 为360mV左右,Vbat接的是30mF 3.3V的超级电容,Vstor悬空,为何一直没有办法充电?
2:放到室外太阳直射情况下时,Vin依然是360mV左右,Vstor悬空,但是能够观察到Vbat在给电容进行充电,电压会上升。
这两种状态下输入电压相同,但芯片工作不一样,请问这是由于在室内输入电流小的原因吗能够支持BQ25504工作的最小电流是多大?

  • 您参考数据手册Figure 6. Figure 7. vin读电压时的充电效率
    VSTOR数据手册推荐接两个并联的电容。
  • 谢谢,关于充电效率这个问题,我明白了。还有几个问题想进一步请教您。
    1. 您说,Vstor接两个并联的电容时,不接其他的负载么,这样能够反应出什么问题呢?电容的作用是什么?

    2. 我现在在太阳直射情况下测试时,冷启动阶段 Vin = 360mV。当 Vstor 到了1.8V时,到了主升压器充电阶段,有256ms采集开路电压的效果,能看到Vin也会逐步上升。不过我测量的是每 14s 采集一次,而且观察到电压并不是直接到达开路电压的80%,而是逐渐提升,最后到80%的情况,这个现象是否是正常工作呢?

    3. 其次,刚刚提到的主升压充电阶段是在Vstor悬空的条件下,Vbat和Vstor的电压都会逐步上升到OV;
    但是如果我在Vstor端接一个红色LED灯(工作电压:1.7-2.0V)时,LED灯会闪亮一下,Vstor也会被瞬间拉低到1.6V,Vin也会下降到360mV,Vbat因为连接有超级电容所以并没有下降,为什么连接负载之后会出现这种现象?这是不是说明芯片又回到了冷启动阶段?Vstor为什么会到了1.6V呢?

    我是刚接触这个芯片,在看文章时看到很多大牛都用25504,想学习一下。上面提出的问题不算很专业,希望您能抽空解答一下,谢谢!