Other Parts Discussed in Thread: UC2842
各位好:
目前使用使用TI的UC2842這顆PWM IC製作一款Flyback的電源,相關規格如下,詳細線路如附件所示
------------------------------------------------------------
基本規格
1. 入電電壓:85~264 Vac
2. 輸出電壓:
+24V1 / 0~1.5A 負載 (主要迴授)
+24V2 / 0~0.5A 負載
3. 操作頻率:65 kHz
--------------------------------------------------------------
目前在無載情況下(兩組輸出電壓都不掛負載),於85Vac入電電壓時,Vcc為10.6V,但隨著入電電壓提高,Vcc會跟著下降,大約到150Vac時,Vcc會低於10V,UC2842進入打嗝(Hiccup)的狀態,觀察另一組架構相似,且使用相同變壓器之電源,其入電電壓提高,VCC是往上提高的。
請問兩個問題
1. 造成VCC會隨著入電電壓提高而下降的原因為何?
2.要如何使 VCC電壓會隨著入電壓電提高而升高?
以上問題,謝謝。
https://e2echina.ti.com/search?q=uc3842&date=#serpcollapse=false