这是一款锂电池供电的产品,电路如上图,Rsense是两个33mR的电阻并联,启动时大概有三秒钟输入电流有4~5A,然后才恢复正常。这三秒钟内DR管脚一直输出高电平,但是电源电压Vin在此段时间之内突然降落到3V以下,导致NMOS管一直处于导通临界状态,电流有4~5A左右,但是未达到IC的限流点,此时形成一个平衡,NMOS管一直得不到关断。
更换Rsense电阻(两个33m欧并联)为一个36m欧,则可以使NMOS管导通时,电流快速到达IC的限流点,电路可以在很短的时间内正常启动,但是有时候也可以发现输入电流在启动的瞬间比正常工作的时候输出电流偏大。电路修改后,测试输入电压,发现输入电压上有间歇性的下跌
DR控制管脚输出波形如下:
上图时DR控制脚的输出波形,可以看到输出的幅度随着Vin的下跌而下跌,
下图为Rsense测得得波形,此波形反映了开关电流得波形:
如果电池电压低的时候(接近3.5V),就有可能导致NMOS管无法完全导通, MOS管一直得不到关断。
请问下电路出现这些现象的原因,以及如何解决?