现在有一个单节锂电池的需求如下:
1.锂电池充电,5V输入,充电电流500mA左右,有充电指示
2.锂电池升压,5V输出,输出电流600mA以上
3.锂电池升压或者2中的5V降压,3.3V输出,输出电流20mA以上
4.芯片满足电源要求即可,无需任何mcu控制及通讯功能
针对这三个需求,Ti的工程师有什么方案推荐没,要求芯片体积尽量小。
我想了两种方案:
1.锂电池充、放、5V升压一体芯片+LDO5-3.3V芯片
2.锂电池充电芯片+5V升压芯片+LDO5-3.3V芯片
麻烦TI工程指导
谢谢!