Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
板子情况如下:
1) TPS65251供电电压为12V,并已经断开与其他电源芯片的连接,只运行TPS65251相关电路
2) 电路设计参照了手册,仔细核对后没发现错误,电感额定电流3.1A,共两路输出:5V/BUCK1、3.3V/BUCK2
RILM分别选用100K和120K
3) 空载时,两路输出正常,当接上LED指示灯时,5V变为4.1V,3.3V变为2.8V(三用表测量,输出只接一个串联电阻和 LED,断开其他的负载)
4)去除EN引脚的电容后,用示波器测之,是一个周期性的方波,高电平时间大约12ms左右。测5V的输出,同样是一个方波(高变为低时缓慢下降),感觉像过载后,芯片重新启动的感觉,可负载只有一个电路和LED,电流不过10mA。
请问是否有朋友遇到过同样的问题,请帮忙分析下,谢谢