最近用TPS92513HV做一款展厅灯的项目,因使用PDIM脚进行PWM调光时,在照相机中能看到频闪,客人不接受。故试着使用其IADJ脚进行模拟调光,做了20颗样机,其中有两个问题:
1.将IADJ脚输入0V(将其对地短路)无法关闭输出,这点我通过控制PDIM脚解决;
2.一致性问题,将其中有3颗在IADJ输入0V电压时,输出电流比其它17颗样机要大很多,这3颗在IADJ在0V时,Iout在最大时的8%左右;其余17颗IADJ在0V时,Iout在最大时的1%左右,接上LED灯板一对比,统一将IADJ调到0V时,3颗与17颗亮度差别比较大。TPS92513HV的IADJ脚的内部误差有这么大吗?这点没想到办法解决。
希望Ti后续可以对这颗IC的这些问题进行改善,让其有更多的使用场景。