This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCDC IC TPA563201 输出发振问题。



你好!

        TPA563201 降压DCDC IC 输入是14V 降压输出为5V,负载是给锁体充电,外围设计为 输入电容为20uF, 输出电容66uF,电感是3.3uH一体成型电感。

问题点是,在开关锁体后,偶尔输出端由5V 发振变为约为12V的震荡信号(频率约为60Hz),发振约2.7S后DCDC IC 就关断输出了。

想问一下,出现发振的原因是什么?

1). 5V 输出端接了300Ω@100MHz的磁珠,是否会引起发振?

2). 一体电感的原因引起的发振吗? 改为绕线电感是否好点?

3). 在开关锁体时,可能是由于共地,5V输入波形是有noise的,是否这个原因引起的?

    这款IC 是没有带补偿纠错的,是否要更换成带补偿的DCDC IC ?

4). 在输出端追加反接一个肖特基二极管是否有效? 

 

  感谢您的解答!