我是一个新手,我自制了一个84V转50V的DC-DC与UCC29910A-730的输出端口相连。
这个DC-DC是一个开环系统没有反馈回路,占空比是用函数发生器直接生成的。
我的实验方式是在UCC29910A-730输入端连接一个滑动变阻器来调节输入电压。输入电压从100V开始每10V递增。
在DC-DC的输出端连接一个电子负载。电子负载电流从0.1A每0.1A递增到2A。
当我的输入电压调节到150V,输出的电子负载由0.1A增到0.2A时,UCC29910A-730发生了爆炸。爆炸是电阻R19与R32。
想请教一下
1.UCC29910A-730中的电阻R19和R32是什么作用
2.电阻R19与R32爆炸的原因。
3.在电子负载加到1.2A以上时会有声音,是否是正常现象。
谢谢。