This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教升压DC输入电流、开关电流、输出电流的关系



1.数据表中开关电流限值是电感平均电流值,还是电感峰值?

2.如果一个升压的开关电流为2A,升压芯片的效率是80%,是不是代表我必须得提供2A的电流,才能达到这个效率,比如我的供电的锂电池只有1A的输出电流,接到升压芯片里,这个效率应该是怎么估算,还是80%吗?

谢谢!

  • 首先这个开关电流限制值我用芯片,他们的技术支持是说峰值,但是实际上自己测试的话,会超过这个值才会保护;

    升压电路的话具体电流值看功率吧,输入功率要大于输出功率,但是输入电压小于输出电压,则输入电流要大一些;你说的输入1A,输出限制值为2A,那么你考虑进去输入输出电压的话,假如5V输入,20V输出,那Pin=5*1=5W;Iout=5/20=0.25A,那这样看明显不是略小一半。

    供参考!
  • 你好nice啊,回答的这么用心,不过我不是问这个问题,换句话问开关限流2A,效率图比如显示这个升压芯片的效率是80%,是不是代表我必须得提供2A的电流,才能达到这个效率,比如我的供电的锂电池只有1A的输出电流,接到升压芯片里,这个效率应该是怎么估算,还是80%吗?

  • 1、指峰值电流。

    2、应该都有一个效率曲线,你可以根据曲线大概来估计,如果说2A的时候,效率80%,1A的时候,可以粗略认为是80%,但这个是不确定的。

  • Hi
    保护是针对峰值电流的。
    对于效率,datasheet一般会提供横轴为负载电流,纵轴为效率的曲线图(固定输入输出条件下),所以你可以通过这个条件来大致估算。
  • 如果达不到输入条件呢,电流比开关峰值小,效率还能维持在高位吗?
  • 如果假定芯片的耗散功率相对稳定,那输出电流大,效率才会高,效率随着输出电流增大而增大,比如横轴电流是2A纵轴效率是80%效率达到最大值,但是如果输出电流只有1A(说明输入电流也会对应减小),那效率不是会减少吗,比如在曲线60%附近,上述这个角度是从输出电流减小出发,换个角度如果输入电流减小也相当于输出电流减小,是不是也可以证明效率会降低?
  • 如果假定芯片的耗散功率相对稳定,那输出电流大,效率才会高,效率随着输出电流增大而增大,比如横轴电流是2A纵轴效率是80%效率达到最大值,但是如果输出电流只有1A(说明输入电流也会对应减小),那效率不是会减少吗,比如在曲线60%附近,上述这个角度是从输出电流减小出发,换个角度如果输入电流减小也相当于输出电流减小,是不是也可以证明效率会降低?