你好,用贵公司的bq2.57w充电,充电时发现三极管FZT788b发烫,怎么解决!能否用2n6142三极管代替(主要散热)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,用贵公司的bq2.57w充电,充电时发现三极管FZT788b发烫,怎么解决!能否用2n6142三极管代替(主要散热)
BQ2057W是一个线性充电器,其使用时的效率可以用输出电压除以输入电压评估,而三极管消耗的功率即为(Vin-Vout)*Icharge ,所以建议你将输入电压降低一些,按照datasheet中给出的Vdropout参数,只要满足输入电压大于输出电压0.3V以上即可,因此你可以用9V做输入电压来尽量提高效率。如果你的充电电流非常大,消耗的功率还是造成你的管子发热严重可以考虑用散热能力更强的同类型三极管替代或增加散热片。线性充电器适合与输入电压与充电电压差比较小,充电CC 电流也比较小的应用场合,对于输入电压与输出电压比较大,充电CC 电流比较大的场合下应选择开关模式的充电器。
你好,我不明白,BQ2057w是通过什么检测到电池充满电了!是通过BAT引脚的电压?是不是当BAT引脚的电压到达8.4v,BQ2057w才不会充电!还是通过检测电流
检测电池充满是通过最小电流法检测的,即CV阶段,充电电流小于I(TERM)为充满。 不同的电池化学类型有不同的充饱检测方法,对于锂离子或锂聚合物电池,最小电流法是目前最主要的充饱判断方法。
是检测电流达到 I(TERM) 是停止充电? 但是资料上的I(TERM)是14MV? 是不是14/0.2=70MA是 才不充电??
芯片检测到sense电阻两端的电压差低于14mv(典型值)就判断充电完成,用这个14mv除以sense电阻的阻值即可得到实际充饱时的截止电流,换句话说芯片是采用最小电流检测法来判断电池充饱,实现方法是sense两端的电压检测低于截止门限电压14mv。