电源规格与替代电路示例
在该示例中,将用BM1R001xxF系列替换组成以下AC/DC转换器二次侧二极管整流电路的整流二极管和分流稳压器部分。
<AC/DC转换器电源规格>
- ・输入电压(VIN): 400Vdc
- ・输出电压(VOUT): 5V
- ・输出电流(IOUT): 10A
- ・电源方式: 隔离型PWM反激式转换器
- ・开关频率: 130kHz
该AC/DC转换器的电路图如下。

位于橙色区域的DOUT是整流二极管部分,U1和电阻是分流稳压器部分,橙色区域是此次替换的对象部分。顺便提一下,PC1是一个光耦(光电耦合器),是用来隔离输出电压并反馈给一次侧的隔离元件,因此不是替换对象,在用BM1R001xxF系列替换后的电路中也是必要的元件。
替换后的电路如下。其中彩色阴影区域为替换后的电路。
有两种替换方法。左侧是在变压器的低边(GND线)配置开关(MOSFET)的低边型,右侧是在变压器的高边(VOUT线)配置开关(MOSFET)的高边型。解说是针对两种方法进行的,最终需要按两种电路完成设计并进行评估。
在上面的电路中,整流二极管由MOSFET代替,分流稳压器由内置IC的分流稳压器代替,说实话,外置部件略有增加。因此,如果是普通的二次侧同步整流IC,IC的电路电流一定会导致待机功耗增加。但是,本IC通过内置分流稳压器,可降低IC增加部分的功耗,因而不会增加待机功耗,并可大大改善效率,同时还可削减分流稳压器相应的部件数量。