This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急!!期待得到回复!!!BQ4050概念及量产!!没人回复!!bq4050 EDV 循环学习 量产 CEDV

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCCEDV

Relative state of charge和Absolute state of charge具体是如何相对如何绝对?

电池组3串3并,标称容量10.8V /6600mAh 电芯2400mAh  Design Capacity mAh 和 Learned Full Charge Capacity 分别填多少?

CEDV中开发条件有限,只能有环境温度,如何处理?期待好的建议。

可否只取三个EDV数据填写后就进行学习,导出.srec,至此如何进行量产?用EV2300/EV2400加载导出的.srec-校准-学习?

  • RSOC=RC/FCC, ASOC=RC/ design capacity

    design capacity就是您的电芯容量,FCC是learning以后自动更新。

    CDEV的相关参数建议可以通过GPCCEDV计算相关参数

    cell需要在低温常温和高温分别进行学习,没有好的建议。

    只取三个EDV数据填写后就进行学习,导出.srec,至此如何进行量产,建议您验证一下,会不会有RSOC跳变的问题。

  • Design Capacity 是电池规格上面的标称容量; Learned Full Charge Capacity 是学习到的容量,没有中高低温实验。很可能容量做不准确。
  • 问题早已解决,E2E解答问题效率非常低,不如代理商FAE,不过还是非常感谢回复。由于放电时间比较漫长,期间的环境温度,或者每次放电环境温度都不一样,得到的EDV三个值每次也是不一样的,根据EDV三个值计算出的电量也是每次都不一样,已经验证,会出现跳变或者7%以后长时间不变

  • 对的,的确存在此问题,谢谢解答。