1,我们现在使用BQ20Z75管理磷酸铁锂 采用3S1P(1000mah容量)方式 ,现在发现有好多产品容易出现 COV的情况,导致管理FET的CHG 关闭,通过EV2300查看发现无一例外的都是cell 3 超过了 设定的3700mv的设定阀值,导致COV置位,,仔细观察发现刚开始的时候cell1,2,3的电压比较接近,到了快要充满的时候cell3就会迅速的超过其他两个cells。请问这个是普遍现象吗?由于cell3 接在充电器的正极上? 或者是cell3的容量要比其他的两个cell要小,导致它在迅速充满的时候出现电压迅速增大?
2,手册中的FC寄存器 置位条件是什么?我发现我这边的都没有置位,导致 充满后的剩余容量 无法更新成 满冲容量
3,DSG状态寄存器置位,有的电池中显示的是-4ma的自放电电流 ,但有的电池中却一直显示电流为0 ,剩余容量和相对百分比也不改变 (充电器一直处于在线状态)
4,对于某个电池,我使用100ma的放电电流放电,奇怪的是放了一个小时,电压很明显看到降低到了10V但剩余电量和相对容量却一直保持不变,到后来才慢慢开始改变,同样的电池,其他的这两个值在开始的时候就会有变化。这个是什么原因?
5,我想改变data flash中 COV置位的3700mv试试 ,但无法修改,请问这个有什么方法能修改?
问题比较多,麻烦解答,多谢