This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问:电源在接负载时会被拉低吗?



空载的时候,电源为5.3V,后来插上电池给电池充电时,电源电压变成5.1V,这个正常吗?

  • 由于电池可以在一定程度上类似于一个电容,所以一个大的容性负载加在电源端的一瞬间是导致电源端口电压下降的,尤其是没有电池状态检测和充电模式管理,而电池本身又处于电量比较低的情况下,此时涉及到电源的负载调整响应,正常的情况下,电源应该有能力在比较短的pwm周期恢复到设定的输出电压。所以我认为前端电源的负载调整响应差会使得端口电压在一段时间被拉低。

    此外如果你前端的电源如果是一个含有CC CV充电控制(或其他形式充电算法)的充电器,那么当电池端口电量比较低的时候,进入CC模式下,电源(充电器)的输出电压是会下降,然后慢慢恢复到CV电压。所以如果前端的电源是一个有CC 模式充电器,那么电池在进行CC充电时,可能会出现端口电压比空载低,然后慢慢上升到接近空载电压。