This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果您看的是这份文档:
http://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf
请注意第一行的关键字unencrypted,这个方法只能导入非加密TINA Spice模型,而TI网上提供的UCC3895的模型都是经过加密的。如果你想使用这些模型,非常简单,直接点击Insert => Macro => 选择所下载spice模型的文件夹,找到xxx.TSM(带TSM后缀的文件),然后再TINA界面上面看到这个器件的方框图了。
首先谢谢您的回答,但我想选择http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc3895页面中的模型中的
UCCx895 and UCCx7324 Families PSpice Transient Model PSpice Model
ZIP格式的,下载后打开并没有xxx.TSM(带TSM后缀的文件),那我该怎样做呢?
您好,
请问能告知使用的什么软件吗?
如果是使用TINA-TI,还是得使用带TINA前标的Spice模型。您提到的这个Pspice模型要用在比如Cadence Orcad Capture上面,打开以后会有xxx.obl这个器件相关信息文件,在软件里面可以直接将器件模型添加进建立的新工程。最简单的方法就是直接用Cadence Orcad打开UCC3895的参考设计工程文件XXX.opj,里面自带一个参考设计电路图,库文件也载入好了,您可以在其基础上对电路进行修改。
Cadence下File => Open => Project => 当前文件夹XXX.opj.
是的,我是使用TINA,按照你的指导我试了一下,可以了,
非常感谢您的帮助!