各位老大好!
我用TPS61165驱动照明LED,输入DC12V,输出14.5V(LED压降1.6V×9PCS,9串2并),最大电流250mA,通过PWM信号控制CTRL调节亮度。PWM频率5KHz。
出现啸叫现象:测量输出波形发现输出文波大。
调试发现:1、PWM频率大于30KHz有明显改善;
2、用DC5V输入有明显改善;
3、输出端增加滤波电容,无明显改善;
4、电感改为22UH无明显改善;
请问是什么原因导致?在不改变PWM频率和输入电压的情况下,可通过什么方法改善该问题?
谢谢!
原路图如下: