This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61088RHLR, how to turn off Vout by EN pin



Hi,

My Circuit design  Vin_4V2/ Vout_5V3,

When EN pin is PD to GND, the Vout is 3V9 that isn't turn off to 0V.

how to turn off Vout to 0V by EN pin???

thanks!!

  • Hi
    没法通过en来直接控制,原因是电路上输入,电感,以及内置MOS的体二极管存在通路,无论EN是高或低电平,这个通路都存在,所以即便关掉EN,输出也有电压,为ViN-Vf(体二极管压降)。
    解决这个问题,你需要选择具备隔断功能的升压芯片,也就是内部MOS是背靠背的。或者外部增加开关控制。
  • Hi
    没法通过en来直接控制,原因是电路上输入,电感,以及内置MOS的体二极管存在通路,无论EN是高或低电平,这个通路都存在,所以即便关掉EN,输出也有电压,为ViN-Vf(体二极管压降)。
    解决这个问题,你需要选择具备隔断功能的升压芯片,也就是内部MOS是背靠背的。或者外部增加开关控制。
  • Hi
    没法通过en来直接控制,原因是电路上输入,电感,以及内置MOS的体二极管存在通路,无论EN是高或低电平,这个通路都存在,所以即便关掉EN,输出也有电压,为ViN-Vf(体二极管压降)。
    解决这个问题,你需要选择具备隔断功能的升压芯片,也就是内部MOS是背靠背的。或者外部增加开关控制。
  • 关断在这个电路有两个概念:
    1)电路停止工作,输出等于输入。这个功能是可以通过EN脚实现的,置该脚低电平即可。
    2)关闭输出为零。现在电路无法实现,需要外串联MOSFET做开关。