This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54386 陶瓷电容啸叫问题

如下原理图中C10电解电容改为3个47uF的陶瓷电容并联后,电路有啸叫

如果想用陶瓷电容替代电解电容,电路应该如何修改才不会有啸叫

  • Hi
    啸叫注意电感饱和电流和环路(电路)稳定。
    如果输入都用陶瓷电容,参考datasheet 第22页计算方法。
  • 我这边是输出端C10换成陶瓷电容 不是输入
  • 这是个非常有趣的问题。

    生活中都有这样的经验,如果地上有积水,且鞋子比较滑的话,就很容易摔跤。

    如果把鞋与地面的摩擦系数看做电阻的话,系统里某个频率点电阻比较低,就会在该点附近比较容易振荡。

  • 陶瓷电容的特点,就是高频特性好,寄生电阻ESR和寄生电感ESL都很小。而电解的这些值都很大。两者之间有两个以上数量级差异。
    当你换电容后,电源如同脚下穿上了冰刀且被丢在了冰上。哈哈!哪有不摔滴?
  • 当然,电源“摔跤”与人类还是有很大区别的。它会一直爬起来~摔下这样的循环—振荡。
    如果频率低于18kHz,一般就能听到声音了。
    还有一种可能,就是隔壁老王故意伸了下腿,把电源绊倒了。这就是噪音对电源的干扰导致啸叫,这种啸叫通常与负载有关。有时,自己也会把自己绊倒,那就有无负载都没啥区别了。。
    啸叫和PCB布局有关,也与噪音沿路阻抗吸收有关。如果是这种,就需要看PCB图和系统图了。现在的原理图没任何价值。
  • 当然,电源“摔跤”与人类还是有很大区别的。它会一直爬起来~摔下这样的循环—振荡。
    如果频率低于18kHz,一般就能听到声音了。
    还有一种可能,就是隔壁老王故意伸了下腿,把电源绊倒了。这就是噪音对电源的干扰导致啸叫,这种啸叫通常与负载有关。有时,自己也会把自己绊倒,那就有无负载都没啥区别了。。
    啸叫和PCB布局有关,也与噪音沿路阻抗吸收有关。如果是这种,就需要看PCB图和系统图了。现在的原理图没任何价值。
  • 就你现在而言,建议:
    去除啸叫最简单方法就是电容换回去。
    次之是陶瓷电容上串个0.5欧左右电阻试试。