我们希望使用BQ35100的ACC模式持续不间断地测量LiSocl2电池的放电量,目前已了解到以下信息:
1.ACC模式下监测计只有在GE为高,并且发送GAUGE_START()命令后才开始测量耗电量;
2.发送GAUGE_STOP()命令后会停止测量,并将这段时间测量到的耗电量存到flash中;
3.GE为低时监测计完全关闭。
按这些信息,为了不间断地测量放电量,我的操作是在初始时将GE拉高,发送GAUGE_START()命令,之后一直保持这个状态,并通过读AccumulatedCapacity()来获取累积的耗电量,不发送GAUGE_STOP()命令,不拉低GE。但这样带来的问题是BQ35100自身的功耗会变高,并保持在130µA,甚至超过了我们设备的静态功耗。这与数据手册开头对BQ35100“小于 2µA 的功耗”和“不需要通电即可测量所有放电活动”的说明形成矛盾,以下是数据手册的说明原文:
BQ35100 器件以超低平均功耗提供精确结果,可借助 GAUGE ENABLE (GE) 引脚通过主机控制实现小于 2µA 的功耗。此器件只需以系统确定的更新频率在足够长的时间内获得供电,即可收集数据并进行计算以支持所选的算法。由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动,因此典型系统可能每 8 小时只需更新一次。
因此我想知道我的操作是否正确?如果错误应该怎样操作?以及这些矛盾如何解释?