我现在有个新项目选型PWM控制器,主要需求如下:
需要一个控制芯片,控制三路驱动,三路驱动夹角相差120度,有没有这样的芯片可以推荐;如果芯片只有一路驱动,那么就需要芯片有一个SYNC(时钟同位角),脚,采用三个芯片控制三路。占空比最好能达到100%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在有个新项目选型PWM控制器,主要需求如下:
需要一个控制芯片,控制三路驱动,三路驱动夹角相差120度,有没有这样的芯片可以推荐;如果芯片只有一路驱动,那么就需要芯片有一个SYNC(时钟同位角),脚,采用三个芯片控制三路。占空比最好能达到100%。
输入电压直流600V,输出电压最高500V,输出电流最大105A。
Duty不一定要100%,当然越高越好,太低了肯定不行。
平均一路输出500V,35A。
我们有系统MCU,只要同步好每个芯片的SYNC脚,就可以实现相位差120度。
按你需要的是多相DCDC技术。包括多相PWM发生器+标准驱动。
早期;大约10年前,有这样的产品。如IR3088等。现在已经很少见了。
现在仍然还在大量使用这种技术。只是控制基本都转成了DSP或FPGA、CPLD等。建议自己设计吧。
至于驱动,给你链接,这里基本都可以用:http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html