This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB4041芯片是否可下行口给上行口进行充电



查看了TUSB4041的开发板资料,芯片所需的电源均由LDO转换,此部分是对电源质量要求很高吗?为降低损耗将其修改为DC/DC会有什么影响吗?还有一个疑惑是芯片的上行接口接USB主设备接口(手机),下行接口是否可以给上行接口充电?

  • HI
    应该是对电源有要求的,在tusb4041datasheet上一些供电都带LC的。
    你也可以向接口工程咨询下。
  • 用DCDC也是可以的。
  • 供电方面,只要电源纹波满足要求就是可以的。
    至于你说的,下行接口是给上行接口充电,貌似没人会这么干的吧,但是待定,从原理角度来说,貌似也不是不能的。
  • 特殊的需求,需要下行口供电。目前尝试可以做的。拿仪器测试4041的耗电情况,发现与手册标称的情况差异很大,在正常工作状态下核电压1.1V的电流为250mA左右,手册中标称的极限情况为86mA,不理解造成这种现象的原因。拿直流源输出一级一级测试的,仅提供3.3V时,电流为180mA,在3.3V和1.1V都接入的情况下,3.3电流降为几毫安的量级,1.1V电流为250mA左右,给下行口接入U盘,两个电压等级的电流相应增加20mA左右
  • 目前碰到芯片耗电电流大的情况。拿仪器测试4041的耗电情况,发现与手册标称的情况差异很大,在正常工作状态下核电压1.1V的电流为250mA左右,手册中标称的极限情况为86mA,不理解造成这种现象的原因。拿直流源输出一级一级测试的,仅提供3.3V时,电流为180mA,在3.3V和1.1V都接入的情况下,3.3电流降为几毫安的量级,1.1V电流为250mA左右,给下行口接入U盘,两个电压等级的电流相应增加20mA左右
  • 嗯嗯,谢谢。但是实测耗电情况与标称的耗电情况不一致。实际消耗电流比手册上极限值还高