Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242
各位TI的工程师你们好!想请教一下一些UCD9222+UCD7242的问题。
前提:使用ucd9242+ucd7242的电源模块板子不能正常工作,VCC1V0,CVDD输出0V。
(之前并没有设置过该电源模块的参数,可能是因为没有配置过,所以不能正常工作)
调试:于是使用USB TO ADAPTER调试器,将UCD9222的4个PMBUS引脚和地线引出连接起来;打开FUSION DIGITAL POWER DESIGNER,显示NO DEVICE FOUND如下:
问题:由于打不开器件,所以还不能对芯片进行配置;想知道为什么不能检测到器件,具体电路如下:
如果有相关文档可以参考,希望工程师们可以给个链接,谢谢了。power模块.pdf