This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

高压大电流的栅极驱动器 有什么需要特别考量的?UCC和ISO的隔离栅极驱动有什么不一样?



高压大电流的栅极驱动器 有什么需要特别考量的?

比如:1200V/100A 的 IGBT栅极驱动和600V/3A 的栅极驱动芯片选型有什么不一样?

1200V、100A的IGBT隔离栅极驱动目前主推什么型号?

  • Hi

         IGBT是电流驱动性,MOS是电压型,但是驱动芯片看起来差别不是很大,选择时,特性里面应该会说明是可以驱动IGBT或者是驱动MOS之类。有些芯片两者都可以。

         UCC和ISO,是非隔离和隔离的驱动。

        

  • 高压大电流和小电流的IGBT栅极驱动芯片 选型有什么不一样?除了驱动电流之外
  • 从IC工艺看,一个是隔离驱动,另一不是。
    从应用看,隔离驱动比较适合较高功率场合。尤其满足安规的隔离驱动,允许人体直接接触冷端。
    而非隔离驱动适合中小功率场合,只能热地工作。人体不可接触。系统程序在线烧录需要隔离系统。