第一次用TI的电量计,BQ20Z75,有些老的片子,请问下各位大佬,大概流程是不是这样的,使用软件BQEVSW,进入BQEASY烧录默认的DFI固件,然后设置参数,校准,(此时有一个configured.dfi),设置chemistry,再两轮学习,导出gg文件。
问题:
1.中间生成的configured.dfi 是有什么作用的?
2.所谓的golden file是指gg文件吗?最后量产是不是只要烧录默认的DFI文件,然后再导入gg文件,再0041就可以?
3.用bqeasy两轮学习后,无法生产golden dfi,因为update status 此时为0E,而不是06,这个是不是并不重要,只要导出gg 文件就可以了?
4.还有PRO里的senc文件是在哪里?我始终找不到,是不是和默认的DFI固件是一个意思?
5.以上流程是否完全?
麻烦各位帮忙解答一下,谢谢!