1、BQ40Z50设置放电过流恢复条件为 OCD recovery current 10mA 寄放电过流后需要充电激活; 设置MOS管控制位 CHGFET为0
2、使用4.2V每节电压充满,
3、使用大于放过过流保护电流值放电,使电池进入放电过流保护状态;
4、使用原4.2V每节电压充电,无法充电。(原因为充电器电压小<电芯总电压+放电MOS管体二极管压降-此时放电MOS管关闭)
此时此电池在此设备上就出现不能充电 也不能放电的情况。和砖头无差别了。
有能解决的高手吗? TI的FAE有没有解决办法?
求扩散。