BQ21040芯片实测充电曲线如下,(VBUS 5V),可以看到充电电流出现异常:
针对充电曲线中充电电流异常有如下问题:
1,VBUS=5V,VBAT=3.13V, 充电电流615mA,恒流阶段充电电流未达到设计值800mA,为什么?是否芯片无法支持VBAT低电压下最大800mA电流充电?或者芯片在VBUS-VBAT大压差时散热异常?
2,VBUS=5V,VBAT=4V,充电电流开始下降,此时并未进入恒压阶段,为什么充电电流下降?
3. VBUS=5.3V,VBAT=4V,充电电流恢复到800mA,维持最大电流充电对VBUS输入电压的要求是多少?
电压电流测试数据如下:
|
VBUS(v) |
VBAT(v) |
Ibat(mA)-D2002在位 |
Ibat(mA)-去掉D2002 |
|
5 |
3.13 |
615 |
537 |
|
5 |
3.23 |
671 |
565 |
|
5 |
3.33 |
735 |
600 |
|
5 |
3.43 |
808 |
639 |
|
5 |
3.54 |
808 |
685 |
|
5 |
3.65 |
808 |
741 |
|
5 |
3.74 |
790 |
803 |
|
5 |
3.83 |
732 |
808 |
|
5 |
3.96 |
674 |
807 |
|
5 |
4.03 |
600 |
782 |
|
5 |
4.16 |
539 |
723 |
|
5 |
4.2 |
471 |
434 |
BQ21040原理图设计如下: