This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

处理所有LED串的必备工具(讨论)

作者:美国国家半导体南欧公司现场应用工程师Christopher Richardson

简介:作为电源管理部门一名致力于产品线应用的工程师,Christopher Richardson积累了关于多路输出产品的丰富经验。传统上,处理多个并联的LED串,有多种方法,但可能不会提供客户期望的从LED灯获得的可靠性、性能或寿命。在此基础上,Christopher Richardson提出了一个新的模块化或"N+1"的方法,可以用现成的恒流AC-DC电源或用户定制的恒流源快速而轻松地实现增加或减少的LED串数量的控制。

下载点击:处理所有LED串的必备工具.pdf

作为 电源管理 部门 一名致力于 产品线应用 的工程师 ,积累了关于 ,积累了关于 ,积累了关于 ,积累了关于 ,积累了关于 ,积累了关于 多路输出 产品 的丰富经 丰富经 丰富经 验。 该领域 该领域 的单电源已经 单电源已经 单电源已经 获得了 获得了 成功,为什么不 成功,为什么不 成功,为什么不 开发 双路或三 路电源 输出 的产品呢 的产品呢 ?在 LED LED照 明领域,多通道恒流源有很用途。 明领域,多通道恒流源有很用途。 明领域,多通道恒流源有很用途。 明领域,多通道恒流源有很用途。 明领域,多通道恒流源有很用途。 RGB RGB系统中流行 系统中流行 使用 三路或者多 三路或者多 个三路输出 个三路输出 ,从应用于 标 牌和视频画面 牌和视频画面 的每路 每色 输出 10 -20 mA 电流 到用于 到用于 视频投影和娱乐照明 视频投影和娱乐照明 视频投影和娱乐照明 视频投影和娱乐照明 的每个 LEDLEDLED每色 40 A输出 均存在 。为了实现 为了实现 为了实现 RGB RGB加黄色或 RGB RGB加白色 加白色 的应用 的应用 ,也需要 讨论 四路输出 四路输出 器件 。在高功 。在高功 率领域 ,大面积照明( HPWA HPWAHPWA照明)需要 来自 两个源的多路输出 的 LED LED驱动器。首先, 驱动器。首先, 驱动器。首先, 驱动器。首先, 驱动器。首先, 驱动器。首先, 驱动器。首先, 典型 HPWA HPWAHPWA应用 (如公共 如公共 街道照明 街道照明 街道照明 、停车场和隧道照明 停车场和隧道照明 停车场和隧道照明 停车场和隧道照明 停车场和隧道照明 )所 需的流明数可 流明数可 能为 10,000 10,00010,000 10,000或更高 ,即 使使用 当今最好的 当今最好的 器件 ,甚至使用每个 ,甚至使用每个 ,甚至使用每个 LEDLEDLED可以发出 200 -300300 流明 的较大电流的 电流的 器件, 器件, 也需 要使用 大量 LED LED。其次 ,根据 不同的 不同的 安全等级 安全等级 ,欧洲 的 EN61347EN61347 EN61347 EN61347EN61347和美国 和美国 的 UL8750 UL8750UL8750 UL8750等安全法 规限制 了单 串 LEDLEDLED可能 达到 的最大电压 的最大电压 。60VDC 60VDC60VDC 是一 个常见的 常见的 极限值 极限值 ,串联的 LED LED个数 取决 于每个 LEDLEDLED的正向电压, 的正向电压, 的正向电压, 一般 串联的器件 串联的器件 不可超过 15 至 20 个。如果需要更多的 。如果需要更多的 。如果需要更多的 。如果需要更多的 LED LED,必须 增加 更多的 更多的 LED LED串。

要处理多个 要处理多个 并联 的 LEDLEDLED串,并获得所需的总光通量 串,并获得所需的总光通量 串,并获得所需的总光通量 串,并获得所需的总光通量 串,并获得所需的总光通量 ,LED LED驱动器制 造商和控驱动器制 造商和控驱动器制 造商和控驱动器制 造商和控IC 制造商 制造商 提供 了多路输出 的系统,使每串 系统,使每串 系统,使每串 LED LED都有 一个独立的专用恒流源。这远优于 一个独立的专用恒流源。这远优于 一个独立的专用恒流源。这远优于 一个独立的专用恒流源。这远优于 一个独立的专用恒流源。这远优于 一个独立的专用恒流源。这远优于 多串 LED LED并联 后用一个 大电流源 大电流源 驱动 和每个 LED LED串串联限流电阻 串联限流电阻 串联限流电阻 的方法 的方法 。虽然以上 两个 方法价格便宜 方法价格便宜 方法价格便宜 ,但可 能不会提供客户期望 提供客户期望 提供客户期望 的从 LEDLEDLED灯获得的 获得的 可靠性 可靠性 、性能或寿命。本文 性能或寿命。本文 性能或寿命。本文 探讨了 探讨了 这类多输出方法,并 多输出方法,并 多输出方法,并 提出 了一个新的模块化 或“N+1” N+1” 的方法, 可以用 现成的恒流 现成的恒流 现成的恒流 现成的恒流 AC -DC 电源或用户 定制 的恒流源 快速 而轻松地 轻松地 实现 增加或 增加或 减少 的 LED LED串数量 的控制 。