我们在一个项目上面用了一个bq27520G4计量芯片,我们自己生成了df.fs 文件,但是现在发现烧录不进去自制板子上面的bq 芯片。经过排查发现是因为EVM 上面的bq27520g4芯片的软件版本是0x0329 ( FW_VERSION 指令),但是我们自制板上面bq27520g4的软件版本是0x0302。 我想请教一下,我用EVM生成的df.fs 文件,在第7行去更改识别的版本,这样可以骗过bq芯片然后烧录进去吗?如果通过这种方式烧录进去的话,我的计量还能否精准计量?
我们现在的烧录方式是通过 i2crw.c 文件编译生成的一个可执行文件(i2cbin),然后通过执行 ./i2cbin -B 2 -F xxx.df.fs 去烧录。我想知道还有哪种方式可以达到批量生产烧录的方式。
我还需要了解bq27520g4芯片生产批次和内置的版本的一个对应关系,以便于我们直接购买正确的bq27520g4(0x0329)芯片。请问有这个资料吗?
望尽快回复,谢谢!!