目前的情况:采用TIDA-00817的开发板,功能调试过程中出现板子 损坏,当时以为是软件程序或者其它原因引起,就没在意,也没有去定位损坏的原因就更换新板子继续调试,在上周把基本功能调通了,可以按要求实现均衡,但是这周周一给板子上电后发现板子已经损坏,3颗EMB1428发烫,更换新的EMB1428后功能恢复正常,然后排查了之前调试过程中损坏的一些板子,发现基本上是EMB1428损坏。
EMB1428的异常情况:一种是charge pump功能正常但是指定通道的MOS管开关控制信号异常,无法打开指定的mos管,另一种是charge pump 功能异常,CEXT1,和CEXT2无方波信号
想请教一下: 1.EMB1428的数据手册中写明了这颗芯片的ESD等级只有2KV,是不是意味着人体静电很容易损坏芯片,后期要是想提升ESD等级,外围应该着重保护哪些引脚; 2.附件中的电阻R41的作用是什么?因为我发现EMB1428损坏的芯片对应的这个电阻阻值都发生了明显变化。 3.哪些原因会引起EMB1428出现上述异常。软件程序有什么需要特别注意的吗