This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

分享AC/DC LED驱动电源的几个问题!



本文转载作者;胡炎申,网名;斜阳古道。

最近看到几个客户,对LED的应用前景都比较看好。但前途是光明的,而道路也是曲折的。

前两年他们的产品主要是出口欧美,而现在由于金融危机出口订单直线下降,有一、两家现在只能靠政府形象工程来维持生计,比如做一点街灯或燧道灯等等。

从一些做LED电源的工厂里也看到,有很多的研发工程师之前好象没做过开关电源,有 位还跟我大谈控制芯片的过流保护/正常工作模式,其实就是一简单的BUCK。LED是一个具有前途的产业,三、五年内应该可以看到起色,但是最好不要象当 年的MP3一样,看到这行业热门而一哄而上,千万不要把这个产业给做烂了。

言归正传,由于现在LED灯还未统一,造成LED驱动电源的千奇百怪。

1。有的LED灯一颗是1W,还有一颗是5W、10W等,标准非常不统一;

2。见过3W以下的用RC降压的方式来做,就是因为成本低;

3。10几W的一般就使用单级PFC反激;

4。大功率的有几种不同的方式,有的是大功率开关电源+线性恒流源;还有的直接大功率开关电源,只是输出改为恒压、恒流双环控制;

5。当然既有隔离电路,也有非隔离的。个人认为没必要一定要隔离的,因为很有可能是系统应用厂商把难点转嫁到电源上了,当然得合理设计灯具的机械部分以符合安规;

6。目前还没看到一种比较有效的调光方式,主要的问题是有些频闪,甚至有时人眼可以感觉到;

7。对比于LED灯的串联(可以加一些开路保护措施,如并二极管、三极管等),其实并联方式的控制更难处理。

个人认为小功率应用单级PFC反激可占主导地位;而大功率应用中开关电源+线性恒流源的方式应该更有前途(方便控制,可靠性高,调光控制也简单易行)。先贴出后一种思想的简单应用电路,接下来欢迎各位就LED应用的一些问题进行一些探讨。