您好,有以下几个问题:
1、在Data memory→power→power off :time out 30 min
假如设置30,表示什么意思?
2、在 Protection →AOLD (overload in Discharge latch)里面有个Latch limit :
这个是表示可以过载的次数吗?
如果设置为0表示设么意思?
3、关于"OTF "→overtemperature FET ,从这个上面的表示来看指FET的过温保护,
但是在规格书哪个位置的TEMP表示定义对应的FET?
4、CTO→Fast charge 快充
实际上只要电流没有超过最大电流,就不会保护;
所以这个快充模式有什么意义吗?
5、LED的显示
只能显示充电时灯闪烁,在放电情况下,灯是不能闪烁的。
以上问题,请帮忙分条回复,非常感谢!