各位好,
请教个问题,DCDC芯片TPS54140,输入12~24V,输出5V,电源纹波常规测试在50mV以内,但是只要接上显示屏(4位LED拼装的数码管),LED动他刷新,频率在7ms左右,电源纹波立刻变大,有200多mV,甚至在输入端12V的地方也能测i到纹波。
去掉显示屏或者将显示屏换成同等的电阻负载,没有纹波,可见不是功率问题;
请教下大家:
数码管动态刷新造成的纹波如何解决?
已尝试加大数码管的电容,用3个100UF的陶瓷电容,没有明显效果;
在5V供电线以及GND上串接磁珠,没有明显效果;
在5V供电线上串接二极管,能降低一半纹波,但还是不能彻底解决;
如果要串RC滤波,该如何操作?
是否还有其他方式,比如采用双电源供电?但是考虑到后级纹波会影响到前级,怀疑双电源效果也是有限。
请大家指教。