Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950
您们好。
我需要设计一款额定48V,输入电压38V~58V的,输出为50V/20A/1000W的DC/DC电源。
我想参考您们提供的PMP6712设计案例。该案例的一路DC/DC电源规格为38V~60V,输出为54V/15A/810W。
您们的参考案例给我很大的帮助。
由于这个案子老板催的很急,我之前没有做过类似的电路,学习消化再制作样机需要一定的时间。我想能否寻求更多帮助:
1、能否定制一款50V/20A/1000W开发板,费用可协商。
2、如不能定制,我该如何购买PMP6712开发板。
3、如PMP6712开发板无法购买,我自行更改设计,我需更改哪些参数,还请指点?
4、能否提供该设计案例的更详尽的计算设计书和仿真模型。我在官网上找到了其他基于UCC28950的计算和仿真案例,没有找到PMP6712计算与仿真资料。
您们提供的PMP6712设计案例已经给我很大帮助,只是这个案子研发时间太紧迫,如能给与更多的支持,会更好促进这款产品的研发和投产。
谢谢!