Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
你好,
还是在循环测试当中,经过若干个周期以后,Remaining capacity在充电结束后始终达不到FCC更新的值,后者始终大于前者很多,导致在整个过程中, RSOC永远达不到100%,电池无法显示充满状态。甚至在二十几个周期后,最大RSOC只有85%以后。 这在实际应用当中是不允许的。是哪里设置的问题吗?需要怎么优化。
图中,左边是Y轴是电量,右边Y轴是百分比。怎么样才能让RSOC在充电完成后,显示是100%的状态,并且在放电过程中,SOC是准确的? 谢谢!