|
大家好,我想用单片机的IO口来控制TPS61221芯片的EN使能来控制电源的开启和关闭,但是EN为高时输出3.3V,EN为低时为什么还是有输出呢,不应该是VOUT为0V吗?好像是说该芯片没有LOAD disconnect功能是啥意思? |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,那这个en管脚控制岂不是没有什么意义了吗?但是我以前用的tps62056是可以通过控制EN来管断电源的啊。
Hi
升压芯片很多都存在即便EN不启动,电路上仍然存在输出,电感,体二极管到输出的通路,所以en启动芯片正常升压,不启动不升压,但是有输出为输入减去体二极管压降。
如果你希望输出没有电压,需要选择有隔断功能的升压芯片(很多的),当芯片不启动时,芯片内部是背靠背的肖特基,就不存在体二极管电流流向输出的问题。