Other Parts Discussed in Thread: LM5576, TPS3801, LM397, TPS3700
请问LM5576怎么实现:当外部供电电压小于等于8.5V时进入关断或休眠状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可以用一个比较器(例如)来监控输入电压,当输入电压低于8.5V时,比较器输出低电平控制TL5576 SD.
也可以用监控芯片TPS3801来监控输入电压,当输入电压低于8.5V时, RESET输出低电平控制TL5576 SD.
Hi
最简单是采用两个电阻分压给到SD, 见datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm5576&fileType=pdf 第九页(将SD的开路电阻R1/2补上),在计算分压电阻时要考虑内部的5uA的上拉电源,SD的电压建议不要超过8V。
Hi
比较器如LM397等, 监控芯片用TPS3700只用做欠压保护(用一个out来控制), 这些设计成本比较高。
采用电阻分压比较简单,参考datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm5576&fileType=pdf 第二十二页 的电阻,用两个电阻分压, 这个电路最低电压是10V, 而你的是9V, 稍微调整一下7.15k(SD到Vin之间的电阻)的电阻即可.
如果做电阻分压,其所分的电压能达到所要的精度吗?电阻之间存在损耗误差。而且我们的极限工作电流最大可能在3A,极限最大工作电压在54v,其中电阻的选择问题,有能支持那么大的功率的电阻吗?
Hi
可以的, 在上一个回复中,有提供TI推荐的电路图,这个设计的输入电压范围是10~60V, 与你的设计电压范围十分接近。
SD的关断和待机阈值都仅仅包含了0.1V的迟滞,分压电阻采用1%的精度,注意减小输入电压的纹波,完全没有问题。
Hi
如果采用比较器或者监控芯片同样牵涉到电阻分压取样,一样有精度问题。不同的是采用电阻分压,芯片进入的是待机状态,而采用比较器或者监控芯片则是使芯片进入关机状态。
输入电压是54V时,按照分压SD的电压在7.2V左右,没有问题。
贴的地址是LM5576芯片资料?推荐电路图是不是第8页的典型应用?考虑大电流问题,3A的电流,电阻可以承受的住吗?如果就是那典型应用的电路图,那么输入不是7~75吗?你得出54V时SD7.2V,你的R1,R2电阻值选多大?
Hi
我参照的是datasheet第二十二页的电路,这个是一个负电压输出电路。
按照这个设计,分压电阻不足10k, 最高电压压差是70V, 电流7mA, 7.15k的电阻功率是350mW, 你需要选择1/2功率级别的电阻。
或许您可以选择更大的分压电阻,例如在这个设计中如果是71.5k和10k, 71.5k的功率就是35mW, 可以选择1/8功率级别的电阻。
那SD分压值是否直接就是:输入电压乘以R2与R1的比值?
通过资料上给的公式算R2,当R1=71.5k时,R2=12k啊?不是10k啊,当R2=12K时,输入54v是,sd=9v,怎么回事?
Hi
计算时建议还考虑SD内部上拉电流5uA, 计算时Vin到SD的电流+5uA的上拉电流=SD到GND的电流,SD电压在最低输入电压8.5V时,取值1.225V.