This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 的芯片 TPS23753APW/TSSOP14 用无变压器方式来设计PD(受电端)电源

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS23753

  1.  无变压器设计的输出端的 地 是 浮地。 这种浮地设计对高频电路如镜头Sensor/WIFI/BT/433等有无影响?
         2. 附件规格书中的典型电路 标注为10W 输出。 按其标注参数计算输出电压为12V。
             想知道通过TL431将其输出电压值调整到5V。 那么他的输出功率是否能达到的10W (5V/2A)?
             如果不能到达,需要做哪些参数的调整?
         3. TI 系列芯片中有 TPS23753 是一个PD 检测芯片。如下图。
             如果采用PD检测芯片 加 高压DC/DC 转换芯片(图中 Power Circuit) 也可以 做出PD受电端电源。
             请TI  推荐 Power Circuit  中的DC/DC 转换芯片型号。
  • Hi
    这个是适合浮地应用的,如果你的负载的电源输入负是接GND的,并与前面的GND等电位,也就是非浮地应该就是不能用的。可以用隔离式来做。
    输出电压可调整,等功率没有问题,本身就是功率分配,满足功率级别都是可以的。
    这类芯片都有功率侦测分配的。
  • Hi
    这个是适合浮地应用的,如果你的负载的电源输入负是接GND的,并与前面的GND等电位,也就是非浮地应该就是不能用的。可以用隔离式来做。
    输出电压可调整,等功率没有问题,本身就是功率分配,满足功率级别都是可以的。
    这类芯片都有功率侦测分配的。
  •   3. TI 系列芯片中有 TPS23753 是一个PD 检测芯片。如下图。
                 如果采用PD检测芯片 加 高压DC/DC 转换芯片(图中 Power Circuit) 也可以 做出PD受电端电源。
                 请TI  推荐 Power Circuit  中的DC/DC 转换芯片型号。
    请问一下第三点,这个TI 的 Power Circuit  中那个型号可以使用用呢??谢谢
  • 请问,1236线供电,使用HR601680网络变压器,会出现网络偶尔连接不上,重启有时候就可以,怀疑变压器选型有问题,希望得到帮助,谢谢