Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
您好,
我们有这样一个需求:
1. 总共需要驱动80个LED灯珠,每一路一个灯珠,也就是有80路;’
2. 每个灯珠15us内可以亮或者灭。
3. 所有灯珠工作独立,可以独立的进行亮度调节以及控制亮灭。
4.有时会需要挑选任意组合(比如从80个中随意挑选30个)的灯珠进行点亮,这些灯珠只亮5ms然后就需要灭。所以希望所有灯珠能并行工作,也就是同步点亮。或者从第1个灯到最后一个灯点亮延迟不会超过15us。
我看了下TI的芯片,TL5947有24个通道,支持级联。按照我们的需求,级联4个就可以了。我不熟悉这款芯片,不确定是否满足我们的要求。TL5947应该是顺序点亮LED灯,看了延迟一般都是纳秒级别。
请专家们指教或者推荐其他方案。谢谢