各位好:
请各位分析和解答下,问题描述如下:
1.16串10Ah容量LiFePO4电池,充电箱供电,而电池也没有充电也不放电,电池有100多mA电流,为了需要,就将死区范围扩大到200mA,这样读取到的电流即为0.
2.现在一个情况就是,一直由充电箱供电,但是电量却在慢慢降,1小时1%左右,相当于BQ34Z100认为还是有100多mA电流在放电。
3.难道死区的控制,对认为在放电没关系?但是又应该是根据电流来的呀。
Thanks.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好:
请各位分析和解答下,问题描述如下:
1.16串10Ah容量LiFePO4电池,充电箱供电,而电池也没有充电也不放电,电池有100多mA电流,为了需要,就将死区范围扩大到200mA,这样读取到的电流即为0.
2.现在一个情况就是,一直由充电箱供电,但是电量却在慢慢降,1小时1%左右,相当于BQ34Z100认为还是有100多mA电流在放电。
3.难道死区的控制,对认为在放电没关系?但是又应该是根据电流来的呀。
Thanks.
1.可以先检查下采样电阻是否采用了开尔文连接,是否进行了校准,以及layout是否合理,可以参考这个文档Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board Layout http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slua457&fileType=pdf
2.确认是否是由于电池的自放电造成的,将电芯单独连接到电压表,观察其电压是否下降(在静置足够长的时间后进行观察)
3.如果可以的话建议附件上gg文件和log数据
谢谢!
1.电量慢慢将,原因是电流超过了设置的死区空间,所以在慢慢减少,这个一个没什么问题。
2.由于在机器人上面使用的电池是封装好的,内部含有保护板之类的。
3.没有外界温度传感器,配置实用的内部的。
4.由于公司使用远程上网,负责软件,所以没法 上传东西的。使用BQ34Z100来检测电池还是多稳定的。
5.读出充电电压和充电电流的寄存器是0,开始能读出来,是不是表示坏了?
Thanks.
校准时需要确保电流大小稳定,通常可以采用1A恒流负载放电校准。即使把死区调大,虽然现实的电流为0,但实际上依旧会对电流积分,所以即使由于调大了死区显示为0,实际上SOC仍会继续下降。可以记录下静置时电压的变化情况。另外这个现象是否在所有板子都出现?如果这个现象不是在EVM上出现,可以尝试用EVM进行对比测试,看EVM是否依旧出现这个现象。
死区扩大并不能解决电量下降?电压是没有变化的,因为处在充电,所以电压是一直保持着最高点的电压,但是这时电量就会慢慢降。这个问题解决的方法从何下手呢?这个应该不是软件上能控制的了?
1.如果说的假如现在的电流是-200mA,设置一个死区为250,电流为0,容量是10Ah,按理说一个小时应该降2%,而实际一个小时是1%,所以这里有个疑问。内部具体怎么工作文档中没找到相关说明的。
这个能确定是-200mA的恒流放电麽?另外如果这个电流不是实际存在的,那么满足DOD的测量relax条件,那么它会对SOC进行校准,内部工作算法可以参考http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slua450&fileType=pdf Theory and implementation of Impedance Track battery fuel-gauging algorithm,可能很多东西没有提及。对于正常使用的话,一般死区电流设置很小的,没有电流流过时显示的电流数据是在5mA一下才正常,所以基本不会涉及这个问题,建议你还是多检查,从解决根本原因而不是把死区设置这么高。
2. 如果这2个电池是相同的,那么ID是一样的,需要修改一下值,其中后3个是针对做了golden learning之后的
Qmax *2
Ra Max delta(可选) /2
内阻数值 /2
1.使用10AH做的golden learning,直接将导出的.senc文件写入新的板子
2.再修改Qmax,Designed capacity,写入(20Ah,两块10Ah电池组并联,同种电芯)
3.再校准
4.还需要重新做golden learning吗?
如果你确实验证了golden learning 能做成功,那么也就是说在目前这么大的“自放电”下仍能满足DOD0的更新条件,那么在不放电时满足DOD0更新条件电量计会根据电压进行校准。另外,你的CHEM-ID的误差也要比较小。
有见过这么做的 把GG文件导出后修改下面数值,然后导入生成golden files。不过还是建议可能的话做多一个learning,一次golden learning大概也就一天时间吧。
Qmax *2
Ra Max delta(可选) /2
内阻数值 /2