Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TS12A12511
请问,电源芯片,无论是LDO或DC/DC,在电源芯片接地的引脚处加开关对电源芯片进行控制,开关断开的情况下,电源芯片的接地引脚为悬空状态或等于VIN,VOUT是否相对地有输出?该电压的值可能为多少?(等于VIN?or 没有电压输出?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TS12A12511
请问,电源芯片,无论是LDO或DC/DC,在电源芯片接地的引脚处加开关对电源芯片进行控制,开关断开的情况下,电源芯片的接地引脚为悬空状态或等于VIN,VOUT是否相对地有输出?该电压的值可能为多少?(等于VIN?or 没有电压输出?)
Simon yuan 说:说错,搭建反相器,输入被上拉的时候,管子导通
可以加一个大电阻,比如1Mohm限流,然后用MOSFET,这样即使处于下拉状态,静态功耗也不大(12V/1Mohm=12uA)
Simon yuan 说:因为电源是12V的一次性电池,并且有长达数年的存储期,需要考虑关断电流问题,如果用NPN或MOSFET搭建反相器,输入为悬空的时候,管子一直处于导通接地的状态,会产生一定的静态电流,影响存储寿命。
TPS7101的使能脚EN低有效倒是很好,关断电流也很低,但VIN最大输入为10V,可否有VIIN稍大的芯片,例如14V?
你可以把你的规格书全部写出来,比如输入怎么样,输出电压需要几路,各路的电压电流怎么样,计划采用什么结构(LDO还是DC-DC),这样TI的工程师可以帮助你悬着最合适的解决方案,不要我们问一点儿你回答一点,这样沟通效率不太高。
Simon yuan 说:输入为一次性锂电池组,输入电压8~13.2V,输出电压5V,电流100mA,打算采用LDO,使能引脚低电平有效,关断电流<10uA(含外围电路消耗)
我帮你找到一颗:TPS70950,但是是高电平使能的,静态功耗很低,1.35uA,即使一直使能,功耗也不大。
如果可以改使能信号的方式最好,实在不行如 Billy 所讲,用NPN或者NMOS搭一个反相器。
Ultralow IQ: 1.35 μA
反向电流保护
低 I关断:150nA
输入电压范围:2.7V 至 30V
支持 200mA 峰值输出
低压降:50mA 时为 245mV
在温度范围内精度为 2%
可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V
具有热关断及过流保护功能
封装:小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 封装
我帮你找到一颗:TPS70950,但是是高电平使能的,静态功耗很低,1.35uA,即使一直使能,功耗也不大。
如果可以改使能信号的方式最好,实在不行如 Billy 所讲,用NPN或者NMOS搭一个反相器。
Ultralow IQ: 1.35 μA
反向电流保护
低 I关断:150nA
输入电压范围:2.7V 至 30V
支持 200mA 峰值输出
低压降:50mA 时为 245mV
在温度范围内精度为 2%
可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V
具有热关断及过流保护功能
封装:小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 封装
[/quote]
TPS70950的EN引脚带内部上拉,你直接加一个NMOS,D接EN pin, S 接地,栅极接你的控制信号。
Hi Osial,
看了你的电路,有个问题请教一下,10Mohm的GS电阻,有漏电流的话有没有可能会有误导通的风险?
Osial 说:
我帮你找到一颗:TPS70950,但是是高电平使能的,静态功耗很低,1.35uA,即使一直使能,功耗也不大。
如果可以改使能信号的方式最好,实在不行如 Billy 所讲,用NPN或者NMOS搭一个反相器。
Ultralow IQ: 1.35 μA
反向电流保护
低 I关断:150nA
输入电压范围:2.7V 至 30V
支持 200mA 峰值输出
低压降:50mA 时为 245mV
在温度范围内精度为 2%
可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V
具有热关断及过流保护功能
封装:小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 封装
[/quote]
TPS70950的EN引脚带内部上拉,你直接加一个NMOS,D接EN pin, S 接地,栅极接你的控制信号。
[/quote]
Kevin Chen1 说:
我帮你找到一颗:TPS70950,但是是高电平使能的,静态功耗很低,1.35uA,即使一直使能,功耗也不大。
如果可以改使能信号的方式最好,实在不行如 Billy 所讲,用NPN或者NMOS搭一个反相器。
Ultralow IQ: 1.35 μA
反向电流保护
低 I关断:150nA
输入电压范围:2.7V 至 30V
支持 200mA 峰值输出
低压降:50mA 时为 245mV
在温度范围内精度为 2%
可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V
具有热关断及过流保护功能
封装:小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 封装
[/quote]
TPS70950的EN引脚带内部上拉,你直接加一个NMOS,D接EN pin, S 接地,栅极接你的控制信号。
[/quote]
[/quote]
问一下您的前面的控制器使能输出高电平有多少?如果能高到12V的话可否考虑在电池和电源芯片之间用一个PMOS隔开,栅极由前面的控制器控制,当输出低时,PMOS栅极拉到地开通,电源芯片获得供电,正常工作。当PMOS栅极抬升到电源,电源芯片失去供电,而且漏电大多是百纳安级的,符合您超低功耗的应用。这样电源芯片的选择面就很宽了。
如果您的控制器输出无法高到电池供电,可以用一个level-shift去推PMOS的栅极,也不会产生什么漏电。
最后,在您的这类应用中不推荐使用LDO,哪怕唤醒频率很低。