目前新作了3352的一个核心板,采用TPS65217C,供电截图如上。
问题如下:
1、VIO供电3.3V,pwronrstN这个脚供电需要1.8V,这里存在问题,我在板子上将VIO改为Vrtc供电,同时TPS65217C的WAKEUP接10K上拉到Vrtc;
2、作上述更改之后,LDO2输出3.3V正常,LDO4输出4V左右;
3、去除AM3352后,TPS65217C供电输出全部正常;
4、VDDS参考设计用Vrtc,我这里接到了LDO3,但是我也尝试将LDO3断开,1.8V全部连接到Vrtc,PMIC输出还是不行;LDO4输出断开,给3352供电改为LDO2,LDO4输出正常,LDO2输出变为4V左右;同样的LDO2输出断开,LDO2供电电路并接到LDO4,LDO4输出4V左右,LDO2输出3.3V不变。
5、从当前现象来看,应该是时序导致的,但是我目前不知道怎么改,没头绪了。
6、3352外接DDR3,DDR3测试运行正常。