This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIDA-00951 效率大于 93% 且适用于 UPS 的 2kW、 48V 至 400V 隔离式双 向直流/直流转换器参考设计的完整参数计算文档谁有



TI Designs: TIDA-00951
效率大于 93% 且适用于 UPS 的 2kW、 48V 至 400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计
此方案的完整参数计算文档可以提供一下吗???    我从重新计算下参数, 包括输入输出电容,变压器电感等参数

  • Hi
    TI应该是 没有计算工具的,或许你可以在C2000对应论坛问一下。
    TI诚邀你参加全新设计的参评页面测试,参加测试即可享有TI购物9折优惠,点击“ 加入 Analog 产品页面测试 ”报名,名额有限。感谢您的参与。

    “加入 Analog 产品页面测试” 链接可见电源板块置顶帖。