This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

按照TIDA-00199参考设计做了一块板,电压输出正常,但测量时会耦合进5V左右的毛刺。

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00199

最近在寻找小体积多路隔离输出的方案,看到TIDA-00199这个参考设计觉得挺符合要求,就按照参考设计做了一块板。测试的时候发现电压输出正常,纹波也挺小,但是正常电压上下会耦合进将近5V的大量毛刺(毛刺和开关频率基本一致)。但是如果不使用地线直接用接地环测量就不会出现这些毛刺。板子除了变压器设计就只有输出没有铺铜和参考设计不一致,想请教一下这种情况是变压器屏蔽没做好还是没有铺铜的影响又或者有其他原因呢?有没有什么解决办法呢?

  • Hi
    输出纹波没有问题,是否有严重的noise? 注意测量方法?
    我觉得应该是测量方法的问题。
    TI诚邀你参加全新设计的参评页面测试,参加测试即可享有TI购物9折优惠,点击“ 加入 Analog 产品页面测试 ”报名,名额有限。感谢您的参与。

    “加入 Analog 产品页面测试” 链接可见电源板块置顶帖。
  • 测量电压不可以直接用带地线的电压探头测量输出电容吗?之前有做过一些反激的电源使用相同的测试方法(用电压探头的探针和地线测量输出电容两端)没有这种情况。输出纹波没有问题,测量输出纹波时用满阻性负载、交流耦合、带宽限制20MHz、拔掉探头地线,使用接地环直接测量输出电容两端,测得纹波为50多mV。展开后纹波是频率和开关一致的带有振荡的方波。
  • 使用接地环测量输出电容两端测出来的是正常波形,干扰是从探头的地线耦合进去的。所以在想是不是变压器屏蔽没做好或者其他原因导致的。
  • Hi
    我倾向是测试问题,注意示波器接电是两线接头。
    你可以用示波器测试一下其他板子,或者其他电源,看是否有同样的问题,主要是确认测试。