您好,
我看到LM5035C手册中有LM5035各版本的功能差异对比,如下图:
其中,最新的LM5035C和最初的LM5035在“SR state in UVLO shutdown and Hiccup current limit“和”“soft-stop after UVLO”两个功能方面正好相反。
我不知道为什么要做这样的改变?
我最近在用LM5035时,遇到了轻载或空载关断时,次级SR的驱动一直开,导致输出电流逆流和在SR上产生100V电压尖峰的情况,请问使用LM5035C,是不是就可以在轻载或空载时,及时关断SR的驱动信号,从而避免输出电流逆流和SR上的尖峰 产生?
谢谢。