This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ34Z100-G1 铅酸电池遇到问题 急急急!!!



条件:上传充放电记录,得到 化学ID,配置完电池参数,成功学习到 06状态。于是按步骤开始了量产。 电池是48V20AH,SOC 开启了smooth,

现有以下问题:

1. SOC 出现跳变 例如 放电至 89%,然后第二天又 100%了,现问    除了化学ID设置有问题外,还有那些没配置好的地方   ?

2.假如 正确学习到最终的 固件,然后换一块  旧的48V20AH的电池,那么那个     健康度      能更新的过来么(旧电池  健康度小于100%)?

3.电池是以0.5C 放电,得到的一个成功的固件,然而在实际的使用中,大部分以 1C以上放电,那么计量芯片SOC 与 SOH能否更新过来  ?

最后上传一份,自己48V20Ah电池的这个固件,帮忙看看寄存器的配置有没有问题!(电池是1/10C的放电率)

再次感谢!!!

8171.48V20Ah.zip

  • 1. 出现SOC跳变,建议使用最新版的固件.

    2. SOH会更新的, SOH, since it's calculated based on learned Qmax which requires fully charge and discharge. So, SOH may not calculated and updated incompletely charge and discharge. Most accurate SOH for currently inserted pack following a Qmax update.

    3, 不管多大的放电率SOC和SOH都会更新

  • 感谢回复!!! 我再试试看, 能帮我看看 我的 寄存器配置 有问题么? 感谢!!!