使用BQ24133,目前上电输入12V,十几秒芯片就烧了,4237.BAT_CHARGE.pdf麻烦帮看下电路原理图和PCB板是否有问题,已经烧坏两片。图中去掉5D11和5R92210.SOLASE_CHARGE-V1.0.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用BQ24133,目前上电输入12V,十几秒芯片就烧了,4237.BAT_CHARGE.pdf麻烦帮看下电路原理图和PCB板是否有问题,已经烧坏两片。图中去掉5D11和5R92210.SOLASE_CHARGE-V1.0.pdf
麻烦这次打开看看,文件可以了不,谢谢了!
可以打开layout 电路还是打不开, 上电芯片就烧了,建议您检查焊接和电路是否有问题.
您可以参考bqswitcherII calculation tools V1.2 (Rev. A) 看一下不是电路设计的问题.
1184.SOLASE_CHARGE-V1.0 (1).pdf2061.BAT_CHARGE.pdf设计的时候我是参照这些做的,我也反复对了几遍了,实在不知道问题出在哪,焊接我也是确认了才上电的,还是先麻烦您帮我看看电路和PCB吧,谢谢了!
如果将15 V上拉电阻移至/ BATDRV,会发生什么情况? / BATDRV引脚的电压由充电器控制,不需要上拉。
您能否仅用1kOhm将5Q9的栅极直接连接至/ BATDRV,并查看器件是否可以导通? 我担心如果/ BATDRV输出一个低的电流,将会驱动充电器。
此外,该上拉改变了适配器存在和输入FET的先断后合逻辑。
在这两种情况下,能否请您提供一些PVCC,SW,SRN的波形以及充电电流?
layout可能有问题。 感应电阻请紧靠电感输出。在施加15 V会发生什么?
您好,因为我觉得芯片始终没有正常工作,所以我一直没有接电池或者负载,5V供电的时候VREF还可以输出3.3V,但是5V的供电电流显示有77mA了,我看资料上的静态电流应该是没有超过5mA,所以5V的时候应该就不对了吧,我测量了一下您说的PVCC,SW的波形,4251.新建 Microsoft Office Word 文档 (2).docx
12V及以上供电时,芯片发热严重,导致整个板子都有些发烫
您好!
我现在电路正常了,重新发板子去贴片的,之前烧的原因应该是底部焊盘接触不良,我现在可以充电了,充电电流和充电状态都是对的,但是充电整个过程BQ24133很热,大电流充电时整个板子的温度都有六七十度了,充电芯片的温度更是达到了90多度,我现在板子是两层板,板子大小是48mm*48mm的,请帮忙看看我的PCB板散热方面有什么问题导致芯片这么热,非常感谢!附件是原理图和PCB图,实际电路中5R82不焊接,麻烦了!3362.BAT_CHARGE.pdf4048.SOLASE_CHARGE-V1.0-20200520.pdf