This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BUCK控制芯片选型

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

你好,

我正在做一光伏MPPT项目

希望找到满足以下要求的控制芯片作为我MPPT模块输出的后级:

  1. 输入电压最高50V,输入电流10A
  2. 基于BUCK拓扑
  3. 最关键的是,控制输入电压。此电压由我现有的MPPT模块给出。即要求此控制IC能跟随我提供的电压参考控制输入电压。

最好支持

  1. 输入电压最高60V,输入电流13A
  2. 同步整流
  3. 不需要额外驱动
  4. 保护功能(如过压,输出过流)

我找到的电源管理芯片都是控输出电压的 如果此问题放错了分区,还请及时告知。

非常感谢!

  • Hi
    对于电源芯片,输入电压变化不影响输出,所以不会存在有控制输入电压的。如果你是太阳能应用,即便输出电压变化,通过电源芯片转换成为恒定电压即可。
    500W以上,用简单的buck来做,即便是2路并联其实也很勉强,建议用全桥芯片来做,例如TI的UCC28950.
  • 你好,
    可能我没有描述清楚。

    我并不需要将太阳能电压通过电源芯片转成恒定电压,我需要的是控制光伏板的电压。看来我需要的确实不能称为“电源芯片”。在我的应用中,不需要考虑输出范围,输出有足够的能力吸收功率。

    请问
    TI有没有能控输入电压的电路控制芯片呢?
    我能否用同步整流的BOOST电源芯片,来控制BUCK的输入呢?
    我见过超过一千瓦的分立元件搭的BUCK样机,BUCK为什么难以做到500W以上,是电源芯片的限制吗?
  • 是不是输出电感的限制啊