This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3481可以做多路输出的反激电源吗

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

要做一款9-36V输入的电源。输出三路全部隔离。

三路输出为3.3V 10W ;12V  10W;24V 10W  反馈为24V端,其它二路用BUCK电路实现稳压。 LM3481可以实现吗。要注意什么 。

之前用的芯片是2843。没有反馈的二路带BUCK电路。在电流1A左右就出现低频纹波。波动达到3-4V,再加大负载,2843系统就会死机。

  • 可以。3843也可以啊,出现你说的纹波,应该是电路参数的问题,与2843无关。

  • 现在用的是2843,反馈的那路空载情况下。二路没有带反馈的输出。可以带普通负载,电子负载。普通负载可以带到1.5A.只是电压会有所下降。但只要带BUCk,就会出现低频振荡,整个电路不稳定。
    将431的阴极和控制级的电容加大到330nF。3.3V buck电路输出电流可以增大到2A左右。
    我的电话是:15116278528。帮忙指点一下,还可以调整哪些地方。
  • 最好以带固定负载的那路做反馈,否则带反馈的空载,另外回路负载大会引起电压波动较大。你最好提供你全部的原理图及参数来看看。

  • 三路都要可以单独带负载。原理图上传不了。你电子邮箱多少。我发邮件给你
  • 然后我对比发现LM3481的电压反馈comp脚是1uF+100欧串联。所以我也试着将2843的VFB端的100pF电容改为1uF+100欧串联。整个系统不稳定。
  • Hi
    做反激用哪个芯片都一样,反馈可以用2路的。
    如果其中一路负载变化,引起另外2路电压变化很大,确认变压器设计。
  • 主要是三路输出都要隔离。所以用一路输出做为反馈。

    另外二路没有反馈的。接普通负载,输出还是可以的。只是电压随负载有些变化,是平滑的直流电。纹波也小。

    但是接上BUCK后,负载能力就不行了。随带负载的大小,低频干扰也越大。

    变压器为三明治绕法。内外层为输入绕组,内层依次是18V绕组,24V绕组,12V绕组。24V绕组在二个无反馈的中间。

    18V绕组为12VBUCk提供电源,12V绕组为3.3V提供电源。

    调试过程中发现,将电压反馈的调小,buck输出能力会变好。